Teilnahmebedingungen Gewinnspiel GEOS-Caching Light + Building 2020

Veranstalter 

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Günther Spelsberg GmbH + Co. KG. Die Teilnahme richtet sich ausschließlich nach den folgenden Teilnahmebedingungen. 

 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am Spelsberg light+building-Gewinnspiel „GEOS Caching“ ist kostenlos und freiwillig. Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen die das 14. Lebensjahr vollendet haben. An Personen unter 14 Jahren erfolgt keine Gewinnausschüttung. Nicht teilnahmeberechtigt sind Personen, die mit der Durchführung des Gewinnspiels betraut sind und deren jeweilige Angehörige. Ausgeschlossen sind außerdem Mitarbeiter der Günther Spelsberg GmbH + Co. KG.


Die Teilnahme erfolgt durch die Eingabe des richtigen Lösungswortes auf der Gewinnspiel-Seite. Das Lösungswort kann nur online eingereicht werden. Für die Teilnahme am Gewinnspiel „GEOS Caching“ müssen Sie die geltenden Teilnahmebedingungen und unsere Datenschutzerklärung akzeptieren. Für die Teilnehmerinnen/Teilnehmer ist das Gewinnspiel kostenlos und unverbindlich. Jede Teilnehmerin/Jeder Teilnehmer kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Der Gewinnspielzeitraum ist vom 08.03.2020, 07:00 Uhr – 13.03.2020, 23:59 Uhr. 

 

Gewinnspielablauf

Auf dem Spelsberg Messestand sind drei QR-Codes versteckt worden. Der erste Hinweise wo sich diese befinden, sind auf unserer Website oder auf den Infokarten, die Sie im Infobereich des Spelsberg Messestandes bekommen. Das Scannen der QR-Codes bringt Sie einen Schritt weiter zum Lösungswort. QR-Code Nummer drei leitet Sie auf das Teilnahmeformular weiter.

 

Gewinnermittlung 

Nach Ablauf des Gewinnspielzeitraumes werden die Gewinnerinnen und Gewinner durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Günther Spelsberg GmbH + Co. KG per Losverfahren, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ermittelt. Die Auslosung der Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt bis zum 07.04.2020. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail über Ihren Gewinn informiert. Erfolgt innerhalb von 10 Werktagen keine Rückmeldung an dialog@spelsberg.de, verfällt der Gewinnanspruch und der Gewinn wird erneut per Losverfahren an eine andere Teilnehmerin/ einen anderen Teilnehmer verlost.  


Eine Auszahlung des Gewinns in bar, in Sachwerten, ein Tausch oder eine Übertragung auf andere Personen ist nicht möglich. Gewinnansprüche sind nicht an Dritte übertragbar. Die Teilnehmerin/ Der Teilnehmer kann auf den Gewinn verzichten. In diesem Fall rückt an ihre/seine Stelle die nächste Teilnehmerin/ der nächste Teilnehmer in der Gewinnerrangfolge nach. Die Übergabe der Gewinne wird individuell mit den Teilnehmerinnen/ Teilnehmern abgestimmt. Die Gewinnermittlung erfolgt unabhängig von dem Erwerb von Produkten und Dienstleistungen.  

 

Gewinne 

Unter allen Teilnehmerinnen/Teilnehmern, die das richtige Lösungswort eingegeben haben werden nacheinander Gewinner gezogen und nach dieser Reihenfolge folgende Plätze und Gewinne vergeben:
1. Preis: Jura Kaffeevollautomat
2. Preis: Weber Grill
3. Preis: Amazon-Gutschein im Wert von 150€
4. Preis: Amazon-Gutschein im Wert von 100€
5. Preis: Amazon-Gutschein im Wert von 50€
6.-10. Preis: Fitnesstracker Spelsberg
Die erst-gezogene Teilnehmerin/ Der erst-gezogene Teilnehmer ist somit Platz eins, die/der zweit-gezogene Platz zwei und so weiter. Sollte ein Gewinn nicht zu beschaffen sein, wird in Abstimmung mit der Gewinnerin/dem Gewinner ein gleichwertiger Ersatz vereinbart.


Ausschluss der Teilnahme

Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die Günther Spelsberg GmbH + Co. KG das Recht vor, Teilnehmerinnen/ Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.
Weiterhin behält sich der Veranstalter das Recht vor, Teilnehmerinnen, Teilnehmer auszuschließen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulationen Vorteile verschaffen, etwa durch Sammel- oder Mehrfachteilnahmen. Dies liegt vor, wenn zum Beispiel automatische Skripte, Hackertools, Trojaner oder Viren eingesetzt werden, oder wenn eine Teilnehmerin/ ein Teilnehmer sich durch andere unerlaubte Mittel einen Vorteil verschafft. Des Weiteren können unwahre Personenangaben zum Ausschluss führen. Gegebenenfalls können in solchen Fällen Gewinne auch noch nachträglich aberkannt und/oder zurückgefordert werden.
 

Datenschutz 

Die Günther Spelsberg GmbH + Co. KG erhebt und nutzt die personenbezogenen Daten der Teilnehmerinnen/Teilnehmer ausschließlich im gesetzlich zulässigen Rahmen. Einzelheiten zur Art und dem Umfang der Datenverarbeitung entnehmen Sie bitte unserer ausführlichen Datenschutzerklärung.

Verantwortliche Stelle bzw. Verantwortlicher im Sinne des BDSG bzw. der DSGVO ist der Veranstalter des Gewinnspiels:

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Abteilung Marketing
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle

Wenn Sie an dem „GEOS-Caching“-Gewinnspiel teilnehmen, werden folgende personenbezogene Daten erhoben:

  • Vor- und Nachname, sowie entsprechende Anrede

  • Geburtsdatum

  • Ihre Postanschrift

  • Ihre E-Mailadresse

Diese Daten werden von der Günther Spelsberg GmbH + Co. KG ausschließlich zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners, zur Prüfung der Einhaltung der Teilnahmebedingung sowie zur Übersendung des Gewinnes verwendet. Die Datenverarbeitung beruht dementsprechend auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO.

Die Günther Spelsberg GmbH + Co. KG wird die Daten der Gewinnerin/ des Gewinners löschen, wenn sie für die Durchführung dieser Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies ist üblicherweise dann der Fall, wenn der Gewinn übersandt wurde und bei der Gewinnerin/beim Gewinner unbeschädigt angekommen ist.

Selbstverständlich hat jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer das Recht, Auskunft über die bei der Günther Spelsberg GmbH + Co. KG bezüglich seiner Person gespeicherten Daten gem. Art. 15 DSGVO zu verlangen. Das Gleiche gilt für die Löschung entsprechender Daten gem. Art. 17 DSGVO sowie die Berichtigung gem. Art. 16 DSGVO und Sperrung der Daten gem. § 18 DSGVO.

In diesen Fällen wenden Sie sich bitte mit Ihrem Anliegen an:
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Abteilung Marketing
Im Gewerbepark 1
58579 Schalksmühle
 

Sonstiges 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.


Diese Teilnahmebedingungen können von der Günther Spelsberg GmbH + Co. KG jederzeit ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Gerichtsstand ist Schalksmühle. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Teilnahmebedingungen nicht berührt. 


Anfragen bezüglich dieser Teilnahmebedingungen bitte an dialog@spelsberg.de.
Für technische Störungen übernimmt die Günther Spelsberg GmbH + Co. KG keine Verantwortung.

 

Beendigung des Gewinnspiels

Die Günther Spelsberg GmbH + Co. KG behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit, auch ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn aus technischen (z.B. Manipulation) oder rechtlichen Gründen keine ordnungsgemäße Durchführung gewährleistet ist.

 

Stand 22.01.2020

Add product to Watchlists

Existing Watchlists

New Watchlist

organize Watchlist
Your opinion matters!